This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75188:使用 TI SN75188和 TI SN75189将+-7V 方波转换为1Vpp、反之亦然

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75189, SN75188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611858/sn75188-converting--7v-square-wave-to-1vpp-and-vice-versa-using-ti-sn75188-and-ti-sn75189

器件型号:SN75188
主题中讨论的其他器件 :SN75189

我正在尝试设计一个具有+-7V 方波等输入的电路、并将其更改为1V 峰-峰方波(+-0.5V 或0-1V 不重要)、同时保存其信号形状。 电路将双面工作(1V 峰峰值信号也可转换为+-7V)。 我必须设计这款典型 的 TI SN75188 驱动  器(用于+-7V 至1V 峰间电压)和 TI SN75189接收器(用于1V 峰间电压至+-7V)。 这些 IC 的使用是一个限制、因此我无法使用任何 OMAP 来制造此电路。 您是否对我如何使用这些 IC 获得此级别有任何了解? 我是否需要其他东西来获得我的规格? +-7V 信号的频率为16kbit/s 这是一个与 RS-232类似的信号、但实际上并不是。

驱动器具有+-9V 电压、接收器具有+5V 电源电压。 我正在考虑从变压器和全波桥整流器以及适当的稳压器获取此电压。

如果你分享你的想法、我会很高兴。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SN75188能够提供至少+/- 7.5V 的输出电压、但它需要一个足够大的输入电压来超过指定的输入高电平和低电平阈值。 您可以使用逻辑电平转换器来提高电压电平、也可以使用0-1V 信号来控制 FET 的栅极、然后转换逻辑电平(这也会使信号反相)。

    SN75189可以接收更大的信号、但会提供随电源电压变化的完整逻辑电平输出。 您是否考虑使用电阻分压器衰减此输出电压? (具体而言、我不确定您需要多接近0V 和1V、或者是否存在一些不精确的情况。)

    您认为需要保持波形的形状是什么意思? 这些器件的输出将始终被驱动为完全高电平或完全低电平(例如、为了表示二进制高/低电平)、因此、如果需要任何中间值、我们需要采取不同的方法。

    最大