This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:快速模式 I2C 总线的电压

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611279/ds90ub928q-q1-vol-for-i2c-bus-of-fast-mode

器件型号:DS90UB928Q-Q1

我想确认 I2C 总线的 VOL 规格。

在电气特性中、IOL 为1.25mA 时的 VOL 最大值规格为。

对于 I2C 的快速模式、IOL 的条件为3mA。

您能否在 IOL = 3mA 时教授 VOL?

或者 VOL 最大值是否适用于快速模式(IOL = 3mA 时 VOL 最大值= 0.4V)?

此致、

Atsushi Yamauchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我们将查看您的查询并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、IOL 3mA 上的 VOL 将小于0.4V。 我们将更新下一修订版的规格以包含此条件。