This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S014:可承受反向流动的直流电?

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD3S014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611902/tpd3s014-withstand-backward-flowing-dc

器件型号:TPD3S014

在这种情况下、主机 PC 向连接到 TPD3S014 OUT 引脚的 A 型连接器施加5伏电压。 该芯片是否能够承受反向流动的直流电压?是否建议放置一个低 Vf 二极管、以便电流只能流出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿多米诺-

    此应用应该正常、器件内部有控制措施、因此不会有电流流动。 但是、为了安全起见、放置低 Vf 二极管以防止反向电流流动并不是一个坏主意、只是为了确保两次安全。

    谢谢、

    阿尔茨