This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9539:复位功能

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9539, TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611638/pca9539-reset-function

器件型号:PCA9539
主题中讨论的其他器件: TCA9539

根据说明、所有 I2C I/O 扩展器部件都具有严格的电源上电要求、如果违反这些要求、将导致部件锁定。  我在 这样一个加电锁定将是不可容忍的应用中使用此部件。  PCA9539有一个-RESET 引脚、但我找不到能够说服我该引脚将复位这样一个上电锁定部件的特定说明。  是否有人对此问题有任何信息或经验?  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    实际上、我建议查看 TCA9539。 在软件方面、它完全相同、即 P2P (如果它具有与您在 PCA 部件中使用的相同的封装)、并且具有经过修订和改进的上电复位电路、可以处理0.1ms 至2秒的斜坡速率、而不会出现闩锁问题。 TCA 器件的价格也相同或更低。 这是一款更新的器件、也支持更宽的 VCC 电压范围(低至1.65V、而不是2.3V)

    但是、如果您无法升级到较新的器件、如果您确保在电源完全斜升后切换 RESET 引脚、则可能会超出电源要求。 RESET 引脚将状态机重置为默认值、并从锁定状态恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jonathan。  我将使用 TCA 器件。  只要我保证可以通过将-reset 行置为有效来将芯片恢复到运行状态、我就可以了。  也许我错过了 TCA 规格中有关2秒的内容、因此我将进一步探讨。  再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、我的错。 在 TCA9539上没有上限。 我当时在想另一个 TCA 部件。 请注意、我指的是 TCA 前缀而不是 PCA。

    在 TCA 器件上、我无法使该器件通过电源定序测试锁存、但由于 RESET 引脚的设计、如果确实发生了这种情况、RESET 引脚的切换会强制所有内部状态机进入默认状态。

    作为一个背景,在 PCA 中,设备有一个上电复位电路,负责将内部状态机重置为默认值。 在某些斜坡条件下、不会触发 POR 电路、器件将处于随机状态。 这是闩锁条件。 当 RESET 引脚被切换时、它强制 POR 电路激活(只要电源斜升)、从而复位所有状态机。

    借助我们可用的更先进的仿真技术、当我们设计较新的 TCA 系列产品时、我们能够制造出一个更加稳健的电路、能够对快速和极慢的电源斜升速率做出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Jonathan。 我将使用 TCA 器件、并在启动过程中或在引脚挂起时对-RESET 引脚进行微切换。