This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:是否可与 DS90Ux926搭配使用?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611198/ds90ub953-q1-would-it-works-with-ds90ux926

器件型号:DS90UB953-Q1

您好:

我们的客户目前 正在设计中使用 DS90UB953-Q1 (来自 ToF 摄像头)、他们想知道是否可以将 DS90Ux926用作解串器进行输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    无法将'UB953连接到'Ux926。   它只能连接到 ADAS 解串器的 FPD-Link III。  如需更多信息、请联系您当地的 TI 销售人员或访问以下链接:

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的达沃:

    再次感谢! 我会将此问题告知客户。