This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051H-Q1:检查48V 系统的可用性

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611674/tcan1051h-q1-check-availability-on-48v-systems

器件型号:TCAN1051H-Q1

你好

我们的客户正在开发48V (轻混合动力)系统、并正在寻找可应用于48V 系统的 CAN 收发器。

我们提出了 TCAN1051H-Q1。 对于 TCAN1051H-Q1、我认为 V BUS 保护电压适用于+-70V 的48V 系统、这是可行的吗?

48V 系统 CAN 收发器的总线保护电压是否有任何标准值?

感谢你的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoo、

    TCAN1051H-Q1是推荐用于这些应用的正确器件。 ±70V 总线故障保护是市场上最高的、并且针对这些 HV 应用。

    我们过去从 OEM 那里看到的经验法则是、全球引脚(离开模块的引脚)上的电池电压裕度是其两倍 对于 CAN 应用、但目前市场上没有支持±96V 总线故障的器件、因为这是一个很难实现的目标。

    请告诉我您还有哪些问题?