This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171RGZEVM:减少 DVI 视频干扰

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610812/tmds171rgzevm-reduce-dvi-video-disturbance

器件型号:TMDS171RGZEVM
主题中讨论的其他器件:TMDS171

建议如何配置评估板-跳线或 i2c 软件-以最好地消除显示失真。

人们认为,这些文物是由于我们的箱子中的不良路径以及从我们的箱子到储藏机显示屏的路径造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ofek、

    使用 I2C 模式可让您更好地控制器件。
    如果您有 EVM、最好使用 EyeScan 工具、您可以在其中看到输入眼图的估算值、并以非常友好的方式选择 EQ。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用了 EyeScan 工具、提高了图像质量、但还不够。 随附的文件包含 EyeScan 寄存器和眼图模式。 还包括 DVI 路由的简化版原理图。

    e2e.ti.com/.../5078.2.pdfe2e.ti.com/.../data-read-by-EyeScan.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ofek、

    我看到这是一个源应用、默认情况下 TMDS171配置为接收应用、您可以将其更改为 EyeScan 或寄存器0x0A[7]上的源应用。

    TMDS171的输出似乎不稳定、为了补偿输出通道中的损耗、您可以通过调节 Vsadj 来增大信号的幅度(图 3);如果通道具有带宽限制、则添加预加重。

    EyeScan 将从输入信号中为您提供眼图、如果您可以在显示器的 DVI 连接器上捕获示波器捕获、则会更好。

    此致