This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:VCC=1.8V 时是否存在 VOH 最小值?

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611607/tca9535-is-there-voh-min-value-under-vcc-1-8v

器件型号:TCA9535

大家好、

VCC=1.8V 时是否存在 VOH 最小值?
我的客户考虑使用 VCC=1.8V 的器件



此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    与 VCC = 1.65V 规格相比、这些值将略高。 通过查看数据表中的图11和12、您可以了解 VCC = 1.65V 和 VCC = 1.8V 之间的电平差异以及输出电流和工作温度的影响。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大