This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111A:DS100BR111A 是否支持1000M 以太网 PHY?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611531/ds100br111a-does-ds100br111a-support-1000m-ethernet-phy

器件型号:DS100BR111A

您好,

DS100BR111A 是否支持千兆位(1000M)以太网 PHY?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    以太网 PHY 信号具有非常具体的电气特性、并且是全双工的。 DS100BR111A 等通用均衡器不符合这些要求。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    TI 是否具有可支持 千兆位以太网 PHY 应用的中继器/转接驱动器或重定时功能?

    谢谢。