This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:除了热性能外、QFN 封装差异(VQFN 与 WQFN)?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611602/tca9535-qfn-package-differences-vqfn-vs-wqfn-besides-thermal-performance

器件型号:TCA9535

您好!

TCA9535具有两个 QFN 封装选项:VQFN (RGE)和 WQFN (RTW)。 除了热性能和小封装高度差异外、这些引脚排列和性能看起来是相同的。

我是否应该考虑 TCA9535 VQFN 和 WQFN 之间的任何其他功能差异?

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    不可以、不同的高度和热性能是这两种封装之间唯一显著的差异。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢您的快速确认!

    Jonathan