This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181未通过 HDMI2.0合规性测试的 HF2.1

Guru**** 2774015 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611375/tmds181-tmds181-failed-hf2-1-of-hdmi2-0-compliance-test

器件型号:TMDS181

你(们)好

TMDS181在 HDMI2.0合规性测试的 HF2.1下痊愈。

 您是否允许我现在使用 独立模式来控制哪些设置

或 I2C 寄存器注册吗?

 需要使用 HDMI2.0的 HF2.1来使信号 电平至少 为150mV、但 TMDS181在其配置下无法满足要求。

*使用 TI EVM (默认为 EVM 设置)

*测试配置为

   HDMI 输入-- TMDS181EVM -- HDMI Tx/Rx -- HDMI 转 HD Base T -- TMDS Rx -- HDMI Tx -- HDMI 输出--监视器
 
*HDMI 2.0合规性测试

   只在 HF2.1上失败、其他 都正常。
 
TMDS181:170mV
 其它 IC : 70mV  


・μ A、仅适用于 TMDS181EVM。   
 120mV、测试结果正常。

因此、TMDS181需要针对其配置调整趋稳。

     您是否要   告诉我。您的建议?我们需要通过 tommorow 来解决。

  我会向您提供支持。

 谨致问候 K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katsuhiro、

    如果 EVM 独立通过 HF2-1、则问题应位于链中的另一个通道/电缆/器件中、是否在没有 TMDS181的情况下通过?

    首先、禁用 SIG_EN 以确保器件不会进入待机模式。

    您可以在寄存器0x0D 中使用 I2C 模式设置固定 EQ、因此您可以手动设置高 EQ。

    现在、如果问题来自 TMDS181输出、您可以通过添加预加重并调整 Vsadj 的输出电压摆幅来改善该信号。

    此致