This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:用于晶振输入电平

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609531/dp83867ir-for-crystal-input-level

器件型号:DP83867IR

大家好、

 

 DP83867的 XI 引脚上的电平被观察到为 3.2Vp-p 没关系吗?  数据表中没有晶振的详细规格。

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

     

    您可以确认吗? XI 的电平 是否取决于 VDDIO? ( 系统为 VDDIO 使用3.3V 电压。)

     

    谢谢、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    您使用的是晶体还是振荡器? 您的原理图显示了一个晶体。

    如果您使用的是晶体、则电压摆幅正常。

    对于振荡器、XI 引脚上的 Vp-p 应该为1.8V

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    感谢您的回答。 它们使用的是晶体。

    此致、
    Sam Lee