This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:封装引脚对齐

Guru**** 2931520 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E, AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610235/am26lv32e-package-pin-alignment

器件型号:AM26LV32E
主题中讨论的其他器件: AM26LV31E

客户有一个有关 RS232线路驱动器/接收器封装的请求。
他们使用这些驱动器/接收器在生产中打印

•AM26LV32E (接收器)
•AM26LV31E (驱动器)

封装
•RGY 封装、16引脚 VQFN

数据表中对封装进行了如下描述

  

对于 Altium 设计,他们使用了以下库:
•德州仪器接口 RS-422

请参见图片

封装引脚库与数据表通过一个引脚移位。 现在是什么?

客户认为数据表正确。

请您澄清一下吗?

此致、
Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bernd、

    在本例中、数据表是正确的数据表。 不过、这很奇怪、因为当我在 Altium 中放置完全相同的器件时、我会根据数据表获得正确的引脚分配、而客户不会这样做。 也许他们的图书馆不是最新的?

    此致、
    克里斯蒂安·索尔特罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯蒂安:

    客户从 Altium 页面 designcontent.live.altium.com 下载了库(日期:2012年6月14日) 、其中包含错误的封装。
    您是否知道 Altium 是否负责更新此库?
    我们是否有合作支持他们更新信息、或者他们自己有责任?

    此致、
    Bernd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernd、

    查看客户下载的库后、似乎该库对此器件的占用空间不正确。 这不是更新问题。 如果您可以通过将鼠标悬停在我的姓名上的私人消息向我发送电子邮件、那么我现在可以向您发送我们的内部库、同时我尝试修复客户的库。

    此致、
    克里斯蒂安·索尔特罗