This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:断电时是否可以对 I2C 引脚(SDA、SCL)施加高电平?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611337/tca9546a-is-it-possible-to-apply-high-level-to-i2c-pins-sda-scl-when-power-off

器件型号:TCA9546A

大家好、

 当 TCA9546A 处于断电状态时、是否可以向 I2C 引脚(SDA、SCL)施加高电平?
我还想了解 A0-A2引脚的情况。
我认为这不是一个被遗忘的地方、因为以下绝对最大值描述、但我想在情况下确认。



此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    是的、这是可以的-只要电压处于绝对最大范围内、器件就不应损坏。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大