This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:关于 AVDD 和 IOVDD

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611037/dp83848k-regarding-avdd-and-iovdd

器件型号:DP83848K

尊敬的支持团队:

我对 DP83848K 有一些疑问。

我无法从数据表中读取以下内容。
1.我能理解数据表中的 AVDD = IOVDD = VCC 吗?
2.在单独的系统(均为3.3V)中为 AVDD 和 IOVDD 供电是否正常?
3. AVDD 和 IOVDD 的启动顺序是否有任何限制?
AVDD 和 IOVDD 之间允许的电压差是多少?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tachibana-San、

    VCC 是数据表中任何电源的通用术语。 这可能意味着 AVDD 或 VDDIO。
    2.是的、这2个电源可以位于单独的电源轨上
    AVDD 和 IOVDD 之间无需电源排序
    4、只要两个电源轨都在数据表的特定范围内、两个电源轨之间的差值就无关紧要。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rodrigues-San、

    感谢您的大力支持。

    我明白你教我什么。
    您的答案非常有用。

    谢谢、此致、
    M. Tachibana