This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:TPS2549分频器模式

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610708/tps2549-tps2549-divider-mode

器件型号:TPS2549
主题中讨论的其他器件:TPS2547

你(们)好

       TI TPS2549是否支持 Apple 模式[2.0V/2.7V][ 2.7V/2.0V][2.7V/2.7V] 3模式? TPS2547仅支持 [2.0V/2.7V] [2.7V/2.0V] 2模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS2549支持2.7/2.7模式、但该模式与2.0/2.7和2.7/2.0兼容。