This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:有关 iPhone7快速充电器的 TPS254x 系列的问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610777/tps2549-question-about-tps254x-series-for-iphone7-fast-charger

器件型号:TPS2549
主题中讨论的其他器件:TPS2544

请告诉我以下有关 TPS254x 系列的三点。

①Are TPS2544/2546/2547/2547/2549是否支持最新的 iPhone7快速充电器?

②If ①是的、最大电流如何?

③Is 对于 iPhone-7、TPS2549的最大充电电流是多少?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    1.是的。

    TPS2544/2546/2546-2546支持最大2.1A 的电流。   TPS2549支持最大2.4A 电流。    

    TPS2549支持最新的苹果充电协议(2.4A)、但 iPhone7消耗的电流取决于 iPhone7本身。