请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83640 您好!
我对 PTP/IEEE1588实施非常陌生。 实际上、我从未做过以太网设计、而不是从软件或硬件方面进行过。
所以如果我的问题的答案很明显、请原谅我。
我想知道如何创建/发送(SYNC)消息、尤其是在使用了 layer2消息时。 我假定 CPU/MAC 必须汇编消息,通过 MII 接口将其写入 PHY,PHY 将不会将时间戳添加到消息中。
我的问题是,是否有办法让 PHY 自行创建消息。 我无法直接访问应用程序中的 MII,我想知道在这种情况下是否可以使用 PTP。
我认为这是不可能的、但我可能会起雾。