Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610026/dp83867is-wake-on-lan
器件型号:DP83867IS你好
我对 DP83867IS 中的局域网唤醒(WOL)功能有另一个疑问。
我的理解是、通过写入 RXFCFG 寄存器并设置位7来启用 DP83867中的 WOL 功能、从而启用增强的 MAC 支持。 您还需要设置与要检测的数据包类型(魔术包、广播等)相对应的位。
我的问题是:那会发生什么?
1) 1) DP83867是否停止通过 SGMII 接口向 MAC 发送接收到的数据包? 或者、它是否仍然将接收到的数据包传递到 SGMII 接口、而只是标记它已接收到 MagicPacket 的 MAC (通过中断或 GPIO)?
2) 2)根据问题1的答案、在 PC 中使用 WOL 的典型操作模式是什么? 操作系统/驱动程序是否仅在 PC 进入睡眠状态时启用 MagicPacket 检测?
谢谢
Gavin