This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042V-Q1:并行连接 TCAN1042V-Q1的 StanbyMode

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042V-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611255/tcan1042v-q1-stanbymode-in-parallel-connection-of-tcan1042v-q1

器件型号:TCAN1042V-Q1

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了 TCAN1042V-Q1并行连接中的 StanbyMode。

它们使用并行连接的 CAN 总线
一个是使用 TCAN 1042 V-Q 1的总线、另一个是使用另一个器件
条件是 TCAN 1042V-Q1作为标准模式、而另一条总线处于通信状态。
在这种情况下、对另一条总线有什么影响吗?

当我第二天问的时候、我得到了一个答案、即 StanbyMode 被定义为0V。
我的客户担心、在并行连接和通信期间2.5 V 谐振条件下以及在 Stnaby 模式下0 V 条件下、通信端将受到影响。

此致、

y.hasebe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasebe-San、

    当收发器处于正常模式时、隐性电平将弱偏置(每条线路上约25kOhm)到 VCC/2。 当处于待机模式时、总线会弱偏置(通过相同的电阻)至0V。如果处于待机模式的收发器连接到有源总线、 然后、它会将隐性电平降低到 VCC/2和0V 之间的某个值(取决于连接的有源收发器数量与待机收发器数量)。 不过、这不会影响 CAN 通信、因为显性状态和隐性状态的差分信号电平将保持不变。 这些差分电压是 CAN 接收器用来确定总线正确逻辑状态的电压、因此每条线路上的单端(接地基准)电压并不重要。 (实际上、只要输入电压保持在+/- 12V 共模范围内、标准 CAN 收发器就能够正确检测显性和隐性状态。)

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max-San:

    感谢您的快速友好答复。
    我理解您的意见。

    我将向客户介绍这些意见。

    此致、
    哈塞伯