This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TPS65983B:TPS65983B FW 配置工具和总关系数据

Guru**** 2608095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648963/rtos-tps65983b-tps65983b-fw-config-tool-and-total-relational-data

器件型号:TPS65983B

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好,先生

您能帮  我在 mySecure 软件中提供 TPS65983B FW 配置工具吗?

我的 TI 帐户是 hugo.wang@wtmec.com

感谢您的大力支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    我们正在调查您的请求、并将很快回复给您。

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    您是否正在设计 Thunderbolt 3器件?

    此致、

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl
    我是台湾地区的 FAE。 它由我的客户设计。
    我需要使用工具与客户一起检查 TBT3行为。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    您已经可以访问必要的 mySecureSoftware 站点(TPS65983-design)、该站点为 TPS65983器件和 TPS65983B 器件托管 Thunderbolt 3 FW。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karl
    我在 MySecure 软件中仍然看不到 TPS65983B 总数据链接。
    您能否帮助检查它或需要我做些什么? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    您应该会在 mySecureSoftware 中看到 TPS65983设计、如下所示。 这涵盖了 TPS65983ACZQZR 和 TPS65983BAZQZR。

     

    对于 Thunderbolt 3器件设计、请启动此文件夹中的 GUI 工具、并从可用模板中选择您的 Thunderbolt 3器件参考设计。

    提醒一下、Alpine Ridge 和 Titan Ridge 参考设计(及其模板/FW)都可以在 TPS65983B 上运行。 我们将很快加入 Titan Ridge 参考设计支持。

    此致、
    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karl 先生、您好

    抱歉。 我在 mySecureSoftware 中看不到 TPS65983B 配置工具和其他数据、如下所示。

    您能帮您再次检查一下吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    您需要在 TPS65983B 上运行的固件位于"TPS65983应用程序自定义"工具中、TPS65983B 没有单独的工具。 Alpine Ridge FW 已存在、Titan Ridge FW 将在更新中很快提供。

    此致、
    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Karl:
    您能否向我们提供最新的 TPS6598B FW? 我听说本周将发布新的 FW、请尽快提供给我们。 我们的 TBT3端口仍然无法长时间工作。 谢谢。
    BR、
    Evan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    最新的 FW 每季度更新一次、并在您现在可以访问的安全文件夹中发布。 请在安全文件夹中查看固件的最新版本。

    我将关闭该线程。 请选择 此已解决问题。