This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9536:PCA9536 -寄存器#2 (极性反转)

Guru**** 2480655 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652514/pca9536-pca9536---register-2-polarity-inversion

器件型号:PCA9536

您好、E2E、

我从客户那里得到反馈、PCA9536的2号刻录数据是在加电阶段读取的0x01、无需任何写入。 它 与数据表中的描述不匹配、默认设置为0x00。 是否有任何原因会导致寄存器#2更改默认设置?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    所有其他寄存器读/写操作是否工作正常? 否则、可能只会出现一些 I2C 通信问题。 不过、如果寄存器在启动时确实具有错误的值、则可能是由于上电复位未正确激活。 您能否确认是否遵循了数据表第9.1节中描述的功率斜坡指南?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max

    系统就绪时、它读取 PCA9536状态。
    PCA9536只读取寄存器0x0、0x2和0x3。 寄存器0x0 = 0xff 是我们的通过标准条件(一次读取寄存器0x02 = 0x0)。
    但寄存器0x2的值是随机的、它会影响寄存器0x0。
    (例如、PCA9536读取第一个0x41 reg0 = 0xFE
    PCA9536读取第二个0x41 reg0 = 0xFE
    PCA9536 reg0x02=0x01、reg0x03=0xff)
    对于寄存器0x3、其值有时是随机的
    寄存器0x3的功能是什么?

    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ching Su、

    "寄存器0x3的功能是什么?"

    寄存器0x03是器件的配置寄存器。 它决定器件的端口是输出还是输入。

    您是否能够确认设备是否已正确加电? 我们在数据表第20页的第9.1节中提供了上电复位勘误表。 请确认没有此问题。 如果您能够在上电期间获得器件 Vcc 的示波器截图、则可能会为我们提供线索。 您还能向我们展示原理图的图片吗?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby

    请参阅随附的图片、了解 VCC 上电复位和 PCA9536原理图

    PSU0_PG 和 PSU1_PG 来自子板

    子板原理图↓

    主板原理图↓

    示波器↓

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。

    观察示波器快照、Vcc 波形在上升时看起来不错、但在下降期间开始下降。 斜降本身看起来像是一个电容器放电;我的同事遇到了内部寄存器的这个问题、有时在 POR 期间会从默认状态发生变化;原因是这种斜降压转换。 在他的案例中、我相信他能够通过在 Vcc 上放置一个下拉电阻器来解决这个问题、从而在断电时实现更快的压摆率。

    操作:

    1) 1)您能否从 Vcc 上移除器件旁边的1uF 和10uF 电容器? 它会影响器件的斜降压转换率。

    2) 2)请在 Vcc 至 GND (在我们的器件旁边)上添加一个下拉电阻器、并检查以确保 Vcc 斜降更快。 我可能会尝试一个10k 之类的值、然后向下(向下)移动、并检查 o 示波器上的 Vcc 引脚、直到它看起来与上升时间类似。 [较低的电压会缩短下降时间、但会降低功耗]

    -添加下拉电阻后、请再次检查寄存器的默认状态

    最后、我将在我的同事周二休假回来时与他讨论这个问题、以便与他一起仔细检查他如何解决过去的问题。 (与您的情况非常相似)

    再次感谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我只是想仔细检查一下、这个客户问题是否得到解决? 如果是、是否使用下拉电阻器完成了该操作?

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    客户忙于其他任务、他们将在下周更新结果。

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby

    很抱歉、回答较晚

    我测量两种解决方案、并为您捕获示波器图片

    您是否有任何建议或命令可供我们衡量?

    请参阅随附的文件

    非常感谢

    1.删除 C1915 (1uF)和 C1916 (10uF)

    2.在 C1915中添加10Kohm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ching Su、

    感谢示波器截图。 我与之前遇到此问题的团队中的另一位工程师进行了交谈、他说通过将 Vcc 完全拉至 GND (不是在上面稍微浮动一点)来解决此问题。 我们似乎仍然看到器件在没有完全接地的情况下非常缓慢地衰减。 您在该总线上是否有任何其他大电容? 您是否能够估算总线上的电容大小?

    我们可以尝试将下拉电阻器调整为5K 或1k、并尝试将下拉电阻器设置为 GND。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby

    它是 PCA9536_VCC 中的许多电容、PCA9536_VCC 是主板 VCC3P3直流电源。
    它是否尝试在 PCA9536 VCC 侧测试1k Ω 或5k Ω 下拉电阻?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ching Su、

    "它是否尝试在 PCA9536 VCC 侧测试1k Ω 或5k Ω 下拉电阻?"
    -是的,请尝试两种电阻,而且当信号从70%变为30%时,您是否能得到我的时间差? 我可以尝试从这里重新计算估算出的电容。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby

    抱歉、请重放

    请参阅示波器图片

    非常感谢

    C1914使用0.1uF、C1915使用1k Ω、C1916未使用

    未使用 C1914、C1915使用1k Ω、C1916未使用

    C1914使用0.1uF、C1915使用5k Ω、C1916未使用

    4. C1914未使用、C1915使用5k Ω、C1916未使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ching Su、

    在图片中、您的 X1和 X2位于错误位置、我需要它们位于下降沿的70~%点和下降沿的30%点的顶部、以查看 deltaX 值。 很难看出目前我估计电容的时间是多少。

    从波形看,Vcc 线路看起来不会实际达到0V,而是在70mV 时徘徊(不过这可能只是示波器)。。。。。。 您是否尝试使用这些下拉电阻器测试我们的器件并查看寄存器值是否与预期的默认设置相匹配?(问题是否仍然存在?)。 如果我们仍然遇到问题、则可能需要找到一种方法、将 Vcc 一直拉至 GND。

    谢谢、
    -Bobby