This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:无法识别某些 USB 3.0记忆棒

Guru**** 2479035 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652506/tusb1002-some-usb-3-0-sticks-are-not-recognized

器件型号:TUSB1002

您好!

在 Windows 10和 Ubuntu 17.10上未检测到某些 USB 记忆棒。

如果我使用不带转接驱动器的 USB 端口、则会识别记忆棒。 使用转接驱动器时、眼图看起来非常好。 我已经在接收分支中(在转接驱动器之前)插入了330nF 电容器。 没有成功。 我还能做什么?

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    首先要做的是配置均衡以匹配通道损耗并避免过度均衡。 如果可能、请运行电气测试(眼图测量)、通道可能不需要转接驱动器。

    此致、
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCV7_2D00_X4U_2D00_2dB_2D00_1000mV_2D00_5G.pdfHello

    对于 TX、我使用 EQx 设置#3 (3.5dB/8.2dB);对于 RX 和 CFGx 设置#8 (+2dB - 1V)、也使用 EQx 设置#3 (3.5dB/8.2dB)。 随附 Deyagramm。

    你怎么看?

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andreas

    我们建议配置为从最低配置(EQ_1_2 = 00 = 1.9/5.5dB)设置#1开始、对于 VOD 线性范围和直流增益设置#1。
    请尝试使用此配置、并告诉我您的结果。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    EQ1和 EQ2 -> 00 (1.9dB/5.5dB)、->#1

    CFG1和 CFG2 -> 00 (CH1 +1dB/ CH2 0dB)、->#1 (CH2是发送通道、CH1是接收通道)

    =>没有成功!

    我为您提供了更多信息。 借助 Linux Ubuntu、它可以完美工作。 一个10Gbit/s 器件。 在 Windows 10中、仅识别了一些 USB 记忆棒。

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andreas、

    您能否分享您的连接原理图?

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../USB_2D00_Host_2D00_Connector_2D00_TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试在芯片组上禁用 USB3.1第2代吗? 启用第2代时、我发现一些 USB3.0第1代驱动器的兼容性问题、甚至可以直接连接到 PCH、而无需任何转接驱动器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我在主机上禁用了 Gen2 Speed、现在已识别出故障 USB 记忆棒。

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:
    这证实了这是主机 LFPS 互操作性问题、不是由 TUSB1002引起的。 TUSB1002不改变 LFPS 信令。
    此致、
    Brian