This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2069D:USB2.0规范

Guru**** 2894420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648903/tps2069d-usb2-0-specification

器件型号:TPS2069D
主题中讨论的其他器件: TPS2069C

USB 设备支持团队、

这是正确理解 USB2.0规范的问题。

下面是 USB2.0规范的一部分。

请参阅标记为绿色的哨卡。

需要哪种上游器件和下游器件才能满足规格要求?

 -上游设备:例如 USB 电源开关 IC

 -下游设备:例如 USB 记忆棒存储器

此外、"跳闸"是否意味着"闭锁"之类的行为?

谢谢!

TAMIO