This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451-Q1:ISO5451-Q1的高频运行

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611008/iso5451-q1-high-frequency-operation-of-iso5451-q1

器件型号:ISO5451-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO5451

您好,

该驱动器适用于高达100kHz 的开关频率。

它   显示在高达 300kHz 的数据表电源电流与输入频率间的关系图中。 该驱动器是否能够以100kHz 的频率进行切换?

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arunava、

    ISO5451的 PWM 频率受与功率晶体管栅极电荷、电源电压、PWM 频率和环境温度相关的功率耗散的限制。 如果热性能允许、PWM 频率可超过100kHz。 另请注意、VCC2和 VEE2上具有欠压锁定功能、这使得 ISO5451更适合驱动 IGBT 和 SiC MOSFET。

    此致、

    熊