This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:有关 DP83848K 电路的问题(端接、短距离、阻抗)

Guru**** 2585365 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609905/dp83848k-question-about-dp83848k-circuit-termination-short-distance-impedance

器件型号:DP83848K

请告诉我以下关于 DP83848K 的三点。

①About 数据表第65页(图7-2)、电阻值是否仅需49.9Ω Ω?

如果处于 RJ-45侧、电阻值是否变为47Ω Ω、没问题?  

②Is 是否有阻抗控制信息?

③If 有"非常"的短距离传输性能数据?

例如、~50cm 距离。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    需要49.9欧姆、1%的电阻器。 47欧姆是不可接受的。 如果使用47欧姆、则不符合 IEEE 规范。

    2、哪一部分的阻抗控制? 电缆接口应为100差分、+/- 5%。 MII 或 RMII 应该是50欧姆单端、+/- 5%

    需要哪种性能数据? DP83848支持短距离连接(~50cm)。

    此致、