This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:可变 I/O 电压范围

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611013/tlk110-variable-i-o-voltage-range

器件型号:TLK110

您好!

我注意到 TLK110支持1.8V 至3.3V 的可变 I/O 电压范围。  

如果 VDD_IO 被提供1.8V 电压、哪些信号/引脚将在1.8V 电压范围内运行? 所有 TX 和 RX (MII/RMII)信号、包括时钟?  

我想使用具有 MII 接口的 TLK110、通过 LVCMOS18标准与 FPGA 进行通信、而无需任何电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alari、

    正确、如果您提供、LED、GPIO 引脚、控制引脚和 MII/RMII 引脚将在 VDD_IO = 1.8V 下运行。

    如果您要连接 LVCMOS18、则应向 VDD_IO 施加1.8V 电压。

    此致、