This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:关于 VDDA1P8端子

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611072/dp83867ir-about-vdda1p8-terminal

器件型号:DP83867IR

您好、支持团队、

我对 DP83867IR 有一些问题。

当 VDDA1P8 (引脚17和引脚64)未从外部供电时、这些端子的电压是多少?
2.当 VDDA1P8未从外部供电时、是否可以将引脚17和引脚64相互连接? (其它组件未连接)
3、引脚17和引脚64是否在 IC 内部连接?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tachibana 先生:

    上电后、该电压应为~1.8V
    不可以、这些网络应是单独的、因为 DP83867IR 内部有2个 LDO。 在未供电时连接引脚17和引脚64将使2个 LDO 的输出短接在一起、从而在它们之间产生一些功率。
    没有、它们未在 IC 内部连接。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Rodrigues-San、

    感谢你的答复。
    是的、这就是我想要知道的
    这 已成为一大帮助。

    此致、
    M. Tachibana