This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65EPT23:SN65EPT23器件将运行的最低频率

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65EPT23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610403/sn65ept23-sn65ept23-lowest-frequency-the-device-will-operate

器件型号:SN65EPT23

我们需要确认该器件的 TI SN65EPT23是否会通过1Hz 频率而不会出现任何问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivano、

    是的、此器件的额定工作电压低至直流。 数据表的第4-5页上有一些典型的工作曲线图、用于验证随频率变化的 VOH/VOL 电平。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要确认我们可以将其接线以用于单端输入。