This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221E:在 TRS3221E 中、、C1、C2、C3 C4的工作电压

Guru**** 2930520 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611057/trs3221e-about-the-operating-voltage-of-c1-c2-c3-c4-in-trs3221e

器件型号:TRS3221E

尊敬的 Sirs,

     我的客户对  TRS3221E 有一些问题、您能帮您解决吗? 非常感谢。

     电容器 C1、C2和 C3及 C4的最大工作电压是多少?

       ?电容器 C1、C2和 C3和 C4的标称电压是多少(陶瓷电容器)?16V 就足够了 μ F

e2e.ti.com/.../TRS3221E.docx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRIS、

     C1上的电压 接近 Vcc。   C2也是如此。   C3看到的电压应该在 V+(7V)的绝对最大范围内。 类似地 、V-的绝对最大值 适用于 C4。 但考虑到一些不理想的应用场景、通常使用额定电压为绝对最大电压两倍的电容器。 16V 额定值应该是一个不错的选择。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、