This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E004:用于电流限制的电阻器

Guru**** 2768005 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610910/tpd4e004-resistor-for-current-limitation

器件型号:TPD4E004
主题中讨论的其他器件: 冲击

您好!

根据 应用原理图(请参阅数据表的第一页)、"rt"存在 b/w USB 控制器和 TPD4E004。

我认为这些电  阻器用于电流限制,但 这些电阻器是否是所有应用所必需的?

我 不知道为什么在应用原理图上实施这些电阻器...

 BR、

Machida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马奇达-

    正确的方法是、电阻器用于电流限制。 发生 ESD 冲击时、ESD 器件会显著钳制脉冲、但无法完全钳制脉冲。 这意味着、通常会将8kV 脉冲钳位到30V。 由于这个30V 电压仍然高于受保护线路的电源电压、一些电流将流经线路进入受保护器件。 通过在线路上放置一个串联电阻器、此电流被限制在低于受保护器件的最大输入电流。

    我建议添加一个串联电阻器、但对于具体情况、您可以通过查看受保护器件的数据表并查看最大输入电流和电源电压来计算适当的值、 然后查看 TD4E004 Rdynamic 规范、了解在最大测试 ESD 冲击下电压将钳制到的值。 获得这些值后、您应该能够计算所需的串联电阻、以确保在 ESD 冲击期间不会违反受保护器件的电流规格。

    这能回答您的问题吗?

    谢谢、
    阿尔茨