This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:无电源时的输入信号

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609835/ds90ub926q-q1-input-signal-at-no-power-supply

器件型号:DS90UB926Q-Q1

尊敬的支持团队

即使在未应用 Vdd 的情况下信号在 Rin +和 Rin -上输入时也存在闩锁问题吗?

此致

 永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此主题已分配给某人以供其审阅和响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    输入电压应保持低于绝对最大值-0.3V 和2.75V。 由于 DS90UB926的 RIN +/-输入上需要交流耦合电容器、这通常不是问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam-San 您好

    感谢您的回答。 让我再次检查。

    我的理解是、即使 在 DS90UB926-Q1未施加 VDD 时输入了 Rin 信号(低于绝对最大值)、也没有问题。 正确吗?

    此致

    永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 建议的 PDB 也应保持低电平。