This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 I2C 总线中连接10个无 EEPROM I2C 从 IC?

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611128/how-to-connect-10-no-of-eeprom-i2c-slave-ics-in-i2c-bus

大家好、

目前、 基于 I2C 的 EEPROM IC 提供3位从器件寻址选项。

因此、我们最多可以在总线上连接9个 EEPROM IC。

如何在 I2C 总线中连接10个 EEPROM IC? 这是可行的吗?

此致、

S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 S.Saravanakumar、

    通常、用户将使用多路复用器连接到具有相同地址的器件、并只需在通道之间切换为写入或读取。  此外、它还有助于分配容性负载、这有助于保持在 I2C 规范中概述的400pF 要求范围内。  这里是2通道多路复用器的数据表、我们有多达8个通道的多路复用器。  

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tca9543a.pdf

    -弗朗西斯·胡德