This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 SD/HD/3G SDI 接口的2:1多路复用器解决方案

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0344, LMH0356, LMH0318, LMH0324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610669/2-1-mux-solution-for-sd-hd-3g-sdi-interface

主题中讨论的其他器件:LMH0344LMH0356LMH0318LMH0324

您好!

您能不能为 SD/HD/3G-SDI 接口的2:1多路复用器提供最佳的解决方案。成本和面积?

供参考、2个输入 SDI 信号由外部源通过 BNC 连接器提供、输出 SDI 信号连接到板载 SDI 接收器。

我看到 LMH0356 (多路复用器)与 LMH0344 (均衡器)符合上述要求。

是否有任何其他推荐的解决方案可根据上述要求节省成本和面积? 能否使用2:1 LVDS 多路复用器代替 LMH0356? 如果是、请建议使用合适的器件。

此致、

Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    对于2:1多路复用器、我建议尝试2个 LMH0324电缆 EQ 和1个 LMH0318电缆驱动器的组合。

    - LMH0324是一款新发布的3G-SDI 均衡器、与上一代 LMH0344相比、可实现更好的电缆长度性能。

    - LMH0318在输入端具有2:1多路复用器。 然后、信号进入集成时钟恢复器、该时钟恢复器进入电缆驱动器。

    此致、

    Michael