This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031收发器的25Gbps 要求

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610147/25gbps-requivalent-of-tlk10031-transceiver

主题中讨论的其他器件:TLK10031

您好!

我希望使用与 XAUI 连接的 Xilinx FPGA 将设计升级到 10Gbps TLK10031。 是否有25Gbps 等效产品?

当我访问 http://www.ti.com/lsds/ti/interface/1g-40g-ethernet-fiber-channel-transceiver-products.page 时、 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    遗憾的是、没有与 TLK10031等效的25Gbps。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I.K.
    感谢您的回答。 我的电子邮件的后半部分因某种原因被切断。 我说去链接时、没有列出任何具有更高比特率的芯片、即使类别为1G 到40G 也是如此。 还有其他芯片会出现吗?
    谢谢、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    此类别中似乎只有13个器件、每个串行通道的最高 Gbps 为10.3125Gbps。 我将检查该类别的标记原因、以及我们是否有其他任何芯片应该在那里、并尽快返回给您。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    接口部分中的一些器件有助于均衡和/或重定时25G 信号。  以下是两个示例。

    http://www.ti.com/product/ds280df810

    http://www.ti.com/product/ds280mb810

    此致、

    Lee