This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6598X-CONFIG:如何分配 GPIO 事件?

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611101/tps6598x-config-how-to-assign-gpio-events

器件型号:TPS6598X-CONFIG

我希望在新产品中使用 TPS6598x 器件。  

我希望能够使用应用程序自定义工具将 GPIO 事件分配给特定 I/O、但看不到如何执行此操作。

例如、我想将 source_PDO_Negotiated 分配为 GPIO 12

在用户指南中、我可以看到 GPIO 事件映射(ox5c)屏幕截图中有一个"映射事件"框-但我在今天下载的工具(V3.5)中看不到此选项。

有人能解释我如何实现我想要实现的目标吗?

 非常感谢

Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    加载项目后、您可以进入要配置的特定端口、并在 I/O 配置部分下查看 GPIO 映射。

    此致、

    Jimmy Hua