This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2052B:输入过压问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609976/tps2052b-input-overvoltage-question

器件型号:TPS2052B

团队、

我有一位客户正在使用 TPS2052B 作为5V 总线的输入电流限制开关。 原理图如下所示:

为 TPS2052B 提供电流的直流/直流转换器为12V->5V 降压转换器。 但是、它具有如下所示的启动电压过冲:

问题是:

 1. TPS2052B 是否会被该瞬态损坏?

2. TPS2052B 之后的下游器件是否也会看到11V 尖峰?

此致、

Mihir Gupta

FAE -德国南部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1)器件 VIN 最大额定值为6V、器件将因该高尖峰而损坏。
    2) 2)如果器件损坏,Vin 将与 Vout 短路,因此 Vout 也会看到11V 尖峰。