This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2422:VDD 下降时间

Guru**** 2929150 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610168/ds92lv2422-vdd-fall-time

器件型号:DS92LV2422

您好!

我们的客户使用 DS92LV2422时有疑问。

数据表中提到 VDD 电源斜升必须快于1.5ms。

VDD 电源下降时间如何?

我认为没有任何建议,但我确认,只是在情况下。

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki-San、

    没有建议的 VDD 电源下降时间规格。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的答复。
    我将向客户反馈此信息。

    谢谢、
    Naoki Aoyama