This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:RAW10格式的同步信息

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609572/ds90ub940-q1-synchronization-information-in-raw10-format

器件型号:DS90UB940-Q1

大家好、

我的客户希望在 RAW10模式下使用 DS90UB925和 DS90UB940作为以下连接。

摄像头传感器(RAW10)-> MIPITOLVCMOS (RAW10)-> DS90UB925Q (RAW10)-> DS90UB940 (RAW10)->
应用程序 CPU

此客户想知道 DS90UB940是否保留同步信息
如水平/垂直信号数据和 RAW10和输出中的消隐信号数据
该 RAW10用作 CSI-2。

我相信 DS90UB940能够做到这一点。 是这样吗?  请告诉我。

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我们收到了您的问题、应用程序人员需要查看并回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manickam-San、

    感谢你的答复。
    我将等待您的回答。

    此致、
    富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、此信息包含在 DS90UB940-Q1提供的 CSI 数据中。 请参阅数据表中的第8.4.3-5节和表10。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Keese-San、

    感谢你的答复。
    您的回答非常有帮助。
    谢谢!!

    此致、
    富米奥·纳卡诺