This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:PCLK 缺失期间的 I2S 传输

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610296/ds90ub925q-q1-i2s-transmission-during-pclk-absence

器件型号:DS90UB925Q-Q1

[ DS90UB925-Q1 ] 在 PCLK 缺失期间 I2S 传输

您好!

启用 PCLK 自动切换时、是否可以在 PCLK 缺失期间保持 I2S 传输?

谢谢、
Ken


<其他参考帖子>:

[ DS90UB925和 UB928 ]寄存器设置
e2e.ti.com/.../350024




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当 PCLK 切换时、串行器和解串器之间将暂时失去锁定、而解串器锁定到新频率、这将中断正向通道方向上的任何数据流量。 在传输视频和音频数据时、不建议使用925之间的内部振荡器。
    此致、
    Liam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Liam!