This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:EEE 1Gbps 使能功能

Guru**** 2963650 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610753/dp83822if-eee-1gbps-enable-function

器件型号:DP83822IF

大家好

如果我们问 DP83822IF、您会介意吗?

此器件不支持1Gbps。
那么、EEE 1Gbps 使能功能的用途是什么?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirotaka、

    我敢打赌、设计简单而又出色、能够使用 RGMII 协议与 MAC 互连。 老实说、我不能想到您希望使用100Mbps、但也不支持千兆位的情况。 对我来说很奇怪。  

    我只需将寄存器归零并将其禁用、因为我假设您将使用100Mbps 的速度。 如果您确实需要 GigE、请尝试 使用 DP83867 系列器件。 如有必要、您可以将带 SGMII 的型号用于光学介质转换应用。 遗憾的是、TI 没有制造任何我知道的简单 MAC 转光纤 GigE 部件。

    如果您的问题得到了解答、请点击下面的绿色按钮验证答案、这样我就知道我已经帮助了! 如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Nick