This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554:TCA9554开漏输出

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610851/tca9554-tca9554-open-drain-outputs

器件型号:TCA9554

该线程引用了 TCA9554#1972294和 TCA9554数据表图14中的参考标识符。  

如果我将 TCA9554输出寄存器设置为0x00、能否通过写入配置寄存器(1 =输入(100K 上拉)、0 =输出(灌电流 Q2 FET 启用)将输出用作开漏输出?  对此技术有什么问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    这是可以做的-我不知道"明白"。 如果您有任何疑问或遇到任何问题、请告知我们。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!