This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:GRSTz 上拉值

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610454/tusb4020bi-grstz-pull-up-value

器件型号:TUSB4020BI

GRSTz 引脚在 VDD 和 VDD33之后需要保持3ms 才能保持稳定、但尚未指定内部上拉值。 该 EVM 具有1uF 下拉电阻以实现这一目的、但不会共享有关上拉电阻值的信息。  GRSTz 的内部上拉值是多少?

Gabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    上拉电阻为+/- 15K
    该值来自数据表第7.5节中的 Iozp 参数。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Elias!