This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GD75232:系统可以#39;t 通过 GD75232检测器件。

Guru**** 2768895 points

Other Parts Discussed in Thread: GD75232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609497/gd75232-system-can-t-detect-device-through-gd75232

器件型号:GD75232

尊敬的团队

我的客户使用其 RS232端口的 GD75232、他们反馈了一个问题、即系统无法使用 GD75232检测其接口板、并找到   随附的 DY3 (PIN8 DTR)波形 、请帮助检查其是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    在上电或正常运行期间、问题是在何时发生的? 同样的问题也适用于波形。    它在什么条件下被捕获? 当 DA3稳定在5V 时、DY3最终变为-12V。 我在那里看不到任何问题。  这是否意味着在过渡期间会出现问题?

    BTW、您是否知道 GD75232具有推荐的电源序列? 请分享更多信息。 我将跟进。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在系统上电期间捕获了波形、并且没有器件连接到 RS232端口(GD75232输出)。

    是的、我的客户的问题是在转换期间 DY3信号上升、例如以下红圈。

     ,它是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    您能否提供有关电源、DA3和 DY3的一些信息?    DA3 上电期间 Vcc Vdd VSS 的状态是什么? DA3和 DY3的配置是什么? 它们是否有上拉/下拉电阻器? 是否有任何外部设备驱动 DA3? 谢谢、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅下面的反馈。

    您能否提供有关电源、DA3和 DY3的一些信息?

    =>请参阅下面的原理图。

     

    DA3上电期间 Vcc Vdd VSS 的状态是什么?

    =>请参阅下面的波形

     

    DA3和 DY3的配置是什么?

    =>请说明您的配置是什么意思? 例如...?

      

    它们是否有上拉/下拉电阻器?

    =>没有上拉/下拉电阻器,请参考原理图。

     

    是否有任何外部设备驱动 DA3?

    =>测量时 COM 端口上没有设备连接。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    感谢您提供屏幕截图。 我还有一个问题。 DA3稳定后的电压电平是多少?  如果引脚保持悬空、它将保持在1.4V 左右、 而 DY3将变为高电平。  我想了解什么拉 高了 DA3引脚。 谢谢、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    DA3连接至 SI/ O、内部上拉至3.3V

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    考虑到设置、DA3和 DY3响应对 我来说很有意义。 当 Vdd 开始斜升时、内部电路的状态未定。 当 Vdd 达到特定的电压电平时、所有信号的运行方式应 与正常功能相似。 因此、您会看到 DY3在响应 DA3输入之前遵循 Vdd。 在实验室 测试中、我 得到了类似的结果。

    BTW、 数据表中需要特定的电源序列(第4页的注释4)。  理想情况下、我们希望 电源在 另一个电源开始斜升之前稳定下来。 当所有电源  同时斜升/斜降时、即使时序之间存在一些小延迟、 器    件的行为也很难预测、这取决于电源之间的相对电势和时序。  如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、