This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:TPD6S300能否用作数字输入/输出器件

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610841/tpd6s300-can-the-tpd6s300-be-used-as-a-digital-input-output-device

器件型号:TPD6S300

我是否可以使用1个或多个输出连接作为数字输出、例如5伏。  数字输入也是如此。  我对频率小于1kHz 的极低应用感兴趣。  我正在使用低成本数字接口进行实验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard -


    TPD6S300主要设计用作 ESD 保护和 OVP 开关 IC、并不是真正适合您的应用。 对于通用数字输出、我建议查看 TI 的接口和逻辑器件。

    谢谢、

    阿尔茨