This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TIDA-00882的 TPS65982配置文件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00882, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610677/tps65982-tps65982-config-file-for-tida-00882

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件:TIDA-00882

你好

是否可以获取 TIDA-00882中使用的 TPS65982的配置文件。

谢谢你

弗朗克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Franck:

    我们尚未随设计发布此配置文件。 但是、我们提供了许多具有应用程序自定义工具的配置模板。 在为应用程序创建配置时、这些模板将是一个很好的起点。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric

    在 TIDA-00882电路板的照片下面可以看到:
    '完全组装的电路板(如上所示)仅用于测试和性能验证、不可销售。'

    我想,如果电路板已经过测试,则配置文件是否存在?

    是的,有模板,但您能帮助我选择正确的模板:
    我知道的唯一一点是、它必须是电源和数据源。

    谢谢你
    弗朗克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Franck:

    由于您需要成为电源和数据源、因此您可以从 TPS65982_HD3SS60_DFP 模板开始。 从此处开始、您可以进行适当的更改、以更好地适应您的应用。

    谢谢、
    Eric