This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:无法在操作系统上访问#39;t link

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608468/tusb3410-couldn-t-link-on-os

器件型号:TUSB3410

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们使用 TUSB3410。

我们的操作系统(Win 7)通常(95%)无法检测到此设备。

只有5%的可能性可以检测到器件、但它不会显示任何驱动程序。

我们发现  ,当操作系统 无法检测到设备时,不会触发晶体(或晶体不工作)。

1.您能帮我们仔细检查原理图是否正常?

2.如果确定、如何解决 无法检测到设备的问题?

3.如何安装驱动程序?

谢谢!!