This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:均衡模式和 RX 增益

Guru**** 2768075 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB546-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610788/sn65dp141-equalization-mode-and-rx-gain

器件型号:SN65DP141
主题中讨论的其他器件:TUSB546-DCI

团队、

我已经看到下面的帖子、其中提供了一些有用的信息:
https://e2e.ti.com/support/interface/digital_interface/f/130/p/533872/1949167#1949167

对于均衡模式和 RX 增益的设置、我们是否有更精确的指导原则?
-第8.4.2至8.4.3节列出了一些可能的 GPIO 模式设置。
-第8.4.4节列出了通过 I2C 模式和相应应用程序进行的可能设置
http://www.ti.com/product/SN65DP141/datasheet/detailed-description#sllses62960

问:我假设 GPIO 和 I2C 设置是一对一匹配。 对吧?
问:有关短/长输入电缆和小/大输入摆幅的含义、我们是否有更精确的信息?
您能对其进行量化吗?

其原理是采用涵盖最可能情况的 GPIO 模式设置、以便无需使用 I2C 模式。
在当前方案中、有:
     连接器-> DP141 ->迹线(几厘米)-> FPGA
DP141应启用以恢复来自长电缆的信号。 如果电缆短路、它仍然可以正常工作。

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AnBer、您好!

    我们没有关于设置的准确指导、让我详细说明每个设置的功能。

    EQ 模式、电缆为低电平、布线为高电平。 它会略微改变 EQ 曲线。
    比较电缆模式与布线模式、电缆模式在较高频率下具有较高的 EQ、而布线模式在较低频率下具有较高的 EQ。

    关于直流增益、
    如果输入电压摆幅大于600mV、请将直流增益设置为直流、以避免 Rx 级饱和。

    长通道与短通道
    这只是反映了 DP141所使用的 EQ 范围

    如果您发现此器件很难配置、则可以将 TUSB546-DCI 作为 DP 转接驱动器、它是一款包含 AUX 监控功能的线性转接驱动器、可省电。

    此致