This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR110:125MHz 时钟的均衡

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609570/ds25br110-equalization-for-a-125mhz-clock

器件型号:DS25BR110

您好!

一位客户计划使用此器件来恢复通过10m CAT5E 电缆传输的125MHz 有隙时钟。
该器件在1.56GHz 下可提供最大 IF 16dB 增益。 想知道这是否可以恢复这个125MHz 时钟信号?

该电缆的损耗图显示、在125MHz 下、其衰减约为25dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Mahesh、

    衰减图显示了100m 电缆长度的信息。  

    DS25BR110在100m 电缆长度下无法恢复125MHz 时钟。

    对于10m 电缆长度、衰减将为~ 2.5dB、DS25BR110可补偿这一衰减量。

    DS25BR110具有线性均衡前端  这种类型的电路在较低的频率下具有较低的增益、因此在125MHz 时、远小于16dB 的升压功能可帮助提供信号。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lee。 但是、您能否确认 DS25BR110在125MHz 下提供的增益?  
    它是否能够处理有间隙的时钟而不会出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未指定125MHz 时的增益量。  一般经验法则是、差分接收器可以在不实现均衡的情况下处理~-3dB 的信号、因此 DS25BR110将使用125MHz 时钟处理10m 电缆。

    此致、

    Lee