This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR150:正在寻找支持热插拔的 LVDS 缓冲器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR120, DS25BR100, DS25BR150, DS25BR110, DS90LV004, DS15MB200, DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609133/ds25br150-looking-for-a-lvds-buffer-that-support-hot-swap

器件型号:DS25BR150
主题中讨论的其他器件:DS25BR120DS25BR100DS25BR110DS90LV004DS15MB200DS25BR440

降级器、

我正在寻找 支持热插拔的 LVDS 缓冲器。 但无法找到直接解决方案。 请您发表评论并提出建议吗?

我的用户案例是:速率为1.25G、电缆长度为5m。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    DS25BR150 (或 DS25BR100、DS25BR110、DS25BR120)可支持热插拔环境。  我希望在热插拔连接侧添加 ESD 保护器件、以确保连接时出现的任何电荷都有一条接地/VDD 的路径。  USB3.0的 ESD 保护将具有低电容、因此不会影响1.25Gbps 信号。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否有任何认证报告或任何可以证明这些器件可支持热插拔的内容? 我在数据表中找不到任何信息。

    非常感谢您的帮助。

    此致

    岩石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示了以下条件下的输入为高阻抗。

    通常、对于热插入事件、在连接任何信号之前先连接 GND 和 VCC 电源。  根据任何信号连接之前的电源连接、DS25BR110将具有高阻抗且不超过任何数据表参数。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    我有几个问题:
    1、您是说该器件的热插拔功能在热插入之前 VCC 的情况下工作吗?
    是否有4通道缓冲器?
    3、如果 DS90LV004与 DS25BR120/ DS25BR110具有相同的功能、从热插拔的角度来看、
    4、DS15MB200具有数据表中所述的热插拔保护功能、该缓冲器在连接器之前是否还需要 GND 和 VCC 电源?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    在任何热插拔条件下  、在连接信号之前至少将两个系统元件的 GND 连接在一起非常重要。   如果 VDD 和 GND 未连接 、则连接时出现的任何充电或电压差都会进入器 件、并且可能不会被分流到设计的敏感部分。

    4通道等效产品是 DS25BR440。

    DS90LV004具有一组类似的电气限制。

    是的、DS15MB200还假定 GND/VDD 将在信号之前进行连接。

    此致、

    Lee